2508_Wiser_KNX

Solax X3 G4

Está disponible un perfil Modbus para este modelo de inversor: Solax_X3_G4.json.

Los siguientes registros deben asignarse a objetos KNX desde el perfil (los registros de batería solo se asignarán si hay una batería disponible):

Registro Modbus

Dirección Modbus

Denominación

Potencia de alimentación (medidor)

70

Red: Potencia activa

Energía consumida total

74

Red: energía activa producida por la red (energía extraída por el hogar)

Energía total a la red

72

Red: energía activa extraída por la red (energía producida por el hogar)

Potencia PV 1

10

Paneles solares: potencia activa (cadena 1)

Potencia PV 2

11

Paneles solares: potencia activa (cadena 2)

Energía solar total

148

Paneles solares: energía activa (todas las cadenas)

Alimentación de la batería

22

Batería: potencia activa

Carga de energía de entrada

33

Batería: energía activa cargada a batería

Carga de energía de salida

29

Batería: energía activa descargada de la batería

NOTA: El perfil se ha probado únicamente con la gama de inversores Solax X3 G4. También puede funcionar con dispositivos más antiguos. Para más información sobre la compatibilidad de los dispositivos, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Solax.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.