2508_Wiser_KNX

Solax X3 G4

Un profilo Modbus è disponibile per questo modello di inverter: Solax_X3_G4.json.

I seguenti registri devono essere mappati sugli oggetti KNX dal profilo (i registri delle batterie devono essere mappati solo se è disponibile una batteria):

Registro Modbus

Indirizzo Modbus

Denominazione

Potenza di ingresso (contatore)

70

Rete elettrica: Potenza attiva

Energia consumata totale

74

Rete elettrica: Energia attiva prodotta dalla rete (energia prelevata dalla casa)

Energia totale alla rete

72

Rete elettrica: Energia attiva prelevata dalla rete (energia prodotta dalla casa)

Potenza FV 1

10

Pannelli solari: Potenza attiva (stringa 1)

Potenza FV 2

11

Pannelli solari: Potenza attiva (stringa 2)

Energia solare totale

148

Pannelli solari: Energia attiva (tutte le stringhe)

Carica della batteria

22

Batteria: Potenza attiva

Carica energia in ingresso

33

Batteria: Energia attiva caricata sulla batteria

Carica energia in uscita

29

Batteria: Energia attiva scaricata dalla batteria

NOTA: Il profilo è stato testato solo con la gamma di inverter Solax X3 G4. Può funzionare anche con dispositivi più vecchi. Per ulteriori domande relative alla compatibilità dei dispositivi, contattare l’assistenza tecnica di Solax.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.