2508_Wiser_KNX

KOSTAL Plenticore

Für dieses Wechselrichtermodell ist ein Modbus-Profil verfügbar: KOSTAL-Plenticore.json.

Die folgenden Register sollen KNX-Objekten vom Profil aus zugeordnet werden (Batterieregister dürfen nur zugeordnet werden, wenn eine Batterie verfügbar ist):

Modbus-Register

Modbus-Adresse

Bezeichnung

Gesamtwirkleistung (Leistungszähler)

252

Netz: Wirkleistung

Gesamter Hausverbrauch Netz

112

Netz: Vom Netz erzeugte Wirkenergie (vom Haus bezogene Energie)

Gesamtenergie AC-Seite zum Netz

1064

Netz: Vom Netz aufgenommene Wirkenergie (vom Haus erzeugte Energie)

DC-Gesamtleistung (Summe aller PV-Eingänge)

1066

Solarmodule: Wirkleistung (alle Strings)

Gesamte DC-PV-Energie (Summe aller PV-Eingänge)

1056

Solarmodule: Wirkenergie (alle Strings)

Tatsächliche Batterielade-/Entladungsleistung

582

Batterie: Wirkleistung

Gesamte DC-Ladungsenergie (DC-seitig zu Batterie)

1046

Batterie: In die Batterie geladene Wirkenergie

Gesamte DC-Entladungsenergie (DC-seitig von der Batterie)

1048

Batterie: Wirkenergie aus Batterie entladen

HINWEIS: Dieses Profil wurde mit dem KOSTAL Plenticore Wechselrichter getestet. Für die Kompatibilität mit anderen Modellen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von KOSTAL.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.