2508_Wiser_KNX

Ajout de conditions – Si

Ajoutez une condition qui déclenche votre automatisme.


Il existe trois types de conditions :

Changement d’état de l’appareil ou action

Exemples :

  • Si un mouvement est détecté

  • Si l’éclairage du salon est allumé

Moment précis de la journée

Si vous souhaitez définir une heure spécifique à laquelle les actions ont lieu.


NOTE: Les automatismes fondés sur le crépuscule et l’aube utilisent les données d’emplacement du contrôleur. Il peut y avoir un léger décalage temporel par rapport aux horaires de l’aube et du crépuscule affichées dans l’application (car celles-ci sont prises à l’aide de différents algorithmes provenant du fournisseur de services en ligne).

Aube

  • Lorsque le soleil se lève.

  • Il est possible de sélectionner une période avant ou après l’aube (jusqu’à 12 heures).

Crépuscule

  • Lorsque le soleil se couche.

  • Il est possible de sélectionner une période avant ou après le crépuscule (jusqu’à 12 heures).

Personnalisé

Définissez le moment précis de la journée (hh:mm) et sélectionnez les jours de la semaine.

Changements météorologiques

Vous pouvez définir une météo spécifique comme déclencheur.

Changement de valeur de l’appareil énergétique

Selon l’appareil, vous pouvez sélectionner différents déclencheurs.

Puissance actuelle

  • Puissance instantanée importée

  • Puissance instantanée exportée

Pour en savoir plus, voir : Cartographie des données énergétiques par groupes d’énergie.

Batterie utilisée

  • Plus de

  • Exactement

  • Moins de


Procédez comme suit pour régler la condition Si afin de démarrer l’automatisme :

  1. Dans le créateur d’automatismes, appuyez sur Si > Ajouter une condition et sélectionnez le déclencheur voulu pour activer votre automatisme :

    • Changement d’état de l’appareil > sélectionnez votre appareil et configurez son état > appuyez sur Valider.

    • Moment précis de la journée > choisissez une heure de début et une fréquence de répétition > appuyez sur Suivant.

    Vous revenez alors à l’écran principal du créateur d’automatismes.

  2. Sélectionnez les conditions dans lesquelles l’automatisme se produit :

    • Uniquement si TOUTES les conditions sont remplies : Sélectionnez Toutes les conditions.

    • Dès que n’importe quelle condition est remplie : Sélectionnez N’importe quelle condition.

    NOTE: Vous pouvez ajouter plusieurs conditions. Nous vous recommandons de vous limiter à 20 conditions.

  3. À l’étape suivante, sélectionnez une période pendant laquelle les conditions s’appliquent.


NOTE: Dans une prochaine version, vous pourrez définir les conditions en fonction de la météo (température, humidité, vitesse du vent, etc.)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.