2508_Wiser_KNX

Stores vénitiens verticaux avec lamelles

CONTRÔLEUR

Réglages

Généralités

Objets

Champs obligatoires

Champs facultatifs

Champs obligatoires (par canal)

Champs facultatifs

Titre

Temps d’attente état du curseur (s)

Position hauteur

Retour d’état hauteur

Objet de déplacement

Objet d’arrêt

Objet d’état de l’appareil

Position des lamelles

Acquittement d’état pour les lamelles



Widget Touch

Volet vertical


APPLICATION MOBILE

Widgets d’application

Utilisez les objets facultatifs ci-dessus pour obtenir des boutons Monter/Descendre supplémentaires afin de commander les volets. Vous pouvez également arrêter le mouvement en appuyant sur l’un de ces boutons et en le maintenant enfoncé.


Écrans de commande

    Avec objets facultatifs
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.