2508_Wiser_KNX

Chauffage électrique par le sol

CONTRÔLEUR

Réglages

Général

Objets

Champs obligatoires

Champs facultatifs

Champs obligatoires

Champs facultatifs

Titre

Titre du chauffage au sol

Valeur minimale

Valeur maximale

Seuil d’alerte de température

Titre de l’alarme de température

Pas de la valeur de consigne

Commande vocale (case à cocher)

Objet On/Off

Objet d’état On/Off

Objet température

Objet d’état Température

Objet alerte de température

Widget Touch

Chauffage au sol

Le bouton On/Off du widget peut être utilisé de deux façons :

  • Pour commander un relais dans l'actionneur.

  • Pour contrôler le RTU du système de chauffage au sol.


APPLICATION MOBILE

Widget d’application


Écran de commande

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.