2508_Wiser_KNX

EVlink Pro AC

CONTRÔLEUR

Réglages

Généralités

Objets

Champs obligatoires

Champs facultatifs

Champs obligatoires

Champs facultatifs

Titre

Type d’équipement

Type de chargeur

Pièces

Limite de puissance (A)

Sens inverse

État

Consommé à la dernière charge

Commande à distance

Énergie

Puissance

État VE

Valeur de consigne de charge

Début de charge

Fin de charge

Durée de transaction

État de l’appareil

Instructions de charge importantes

  1. Démarrage de la charge : Lorsque la charge commence, vous avez deux options :

    • Pause : Vous pouvez interrompre le processus de charge.

    • Arrêt : Vous pouvez également l’arrêter.

  2. Pause de la charge : Si vous choisissez de suspendre la charge :

    • Vous pourrez la reprendre ultérieurement.

    • Pendant la pause, vous ne pouvez pas débrancher la voiture du chargeur (la fiche du câble reste verrouillée dans la prise du chargeur).

  3. Charge arrêtée : Si vous décidez d’arrêter la charge :

    • Vous devez débrancher puis rebrancher la voiture avant de redémarrer la charge.

NOTE: La synchronisation des informations et la réinitialisation du compteur de charge de l’application peuvent prendre jusqu’à 15 minutes une fois la charge terminée. Si vous relancez la charge, le compteur est susceptible de partir des valeurs du cycle de charge précédent. Le compteur affiche les valeurs exactes lorsque le niveau de charge dépasse celui du cycle de charge précédent.

État du chargeur

Signification

EVlink Pro AC/disponible

VE débranché.

EVlink Pro AC/chargement

VE branché, mais le chargement n’a pas démarré.

EVlink Pro AC/en charge

VE en charge.

EVlink Pro Ac/mis en pause par VE

Mis en pause par VE.

EVlink Pro AC/mis en pause par l’utilisateur

Mis en pause par l’utilisateur ou le chargeur VE.

EVlink Pro AC/fin

Charge arrêtée, VE toujours branché.

EVlink Pro AC/erreur

Erreur détectée.


Widget

Ce widget est configuré via le plug-in Énergie, pas par la configuration Touch. Voir Véhicules électriques.

EVlink Pro AC


APPLICATION MOBILE

Widget d’application


Écran de commande

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.