2508_Wiser_KNX

Véhicules électriques

L’application mobile prend en charge les chargeurs EVlink Pro AC de Schneider et la fonctionnalité Charger maintenant (la programmation n’est actuellement pas prise en charge). Pour le configurer, vous devez cartographier le chargeur EVlink Pro AC comme n’importe quel autre appareil électroménager du plugin Énergie.

Le chargeur doit être connecté au contrôleur, mis en service, et les objets KNX correspondants fournis.

Une fois que les objets KNX requis sont disponibles, cartographiez-les dans le plug-in Énergie comme suit :

  1. Dans votre navigateur web, connectez-vous à votre contrôleur et ouvrez le plug-in Énergie.

  2. Cliquez sur + en bas à droite > cliquez sur Ajouter un équipement. Le formulaire de création d’un nouvel équipement apparaît.

  3. Complétez l’onglet Généralités du formulaire comme suit :

    Titre

    Tout nom.

    Limite de puissance (A)

    Seuil d’alarme (comparé à la puissance)

    0 = Alarme non réglée.

    Sens inverse

    Laissez l’attribut décoché.

  4. Cliquez sur l’onglet Objets et remplissez-le comme suit :

    État (registre du chargeur)

    État du chargeur

    Valeur de consigne de charge (registre du chargeur)

    Vitesse de charge (A)

    **Début de charge

    Début de la charge (s)

    Entier non signé sur 4 octets

    **Fin de charge

    Fin de la charge (s)

    Entier non signé sur 4 octets

    Puissance (registre du chargeur)

    Puissance du chargeur (kW)

    Énergie (registre du chargeur)

    Quantité cumulée d’énergie électrique consommée par le chargeur depuis l’installation de l’application/le fonctionnement du chargeur (kWh)

    **Énergie consommée à la dernière charge

    Énergie utilisée lors de la dernière charge (kWh)

    Nombre à virgule flottante sur 4 octets

    **Durée de transaction

    Durée de charge (s)

    Entier non signé sur 4 octets

    Commande à distance (registre du chargeur)

    Commandes de contrôle du chargeur (démarrage, arrêt, pause)

    **État de l’appareil

    État de la communication du chargeur avec le contrôleur (1/0)


    NOTE:
    • Les objets étiquetés comme Registre du chargeur sont obtenus à partir du chargeur via le protocole Modbus (voir Chargeurs de véhicules électriques pris en charge).

    • ** : Vous devez créer ces objets dans votre contrôleur, de préférence comme objets virtuels.
      Pour des raisons pratiques, nommez les objets créés dans le contrôleur de la même manière que dans le tableau ci-dessus afin d’éviter tout doute lors de la cartographie.


  5. Cliquez sur Enregistrer.


    L’application s’affiche en tant qu’élément dans la liste des équipements.

  6. Cochez le dispositif (case à gauche) > cliquez sur en bas à gauche > cliquez sur Ajouter la sélection à la pièce > choisissez la ou les pièces dans laquelle/lesquelles vous souhaitez ajouter le chargeur.

    NOTE:
    Les pièces doivent être déjà créées dans Touch Config.
  7. Cliquez sur Ajouter.

La puissance et l’énergie du dispositif cartographié sont disponibles dans (nouvel onglet), en bas à droite dans l’application mobile.


Appuyez sur dans l’application et vérifiez si le dispositif est correctement surveillé :

  • Dans la vue En direct, les valeurs doivent s’afficher instantanément.

  • L’historique des données s’affichera dans l’application une fois que le système en aura généré suffisamment.

NOTE:
Après toute mise à jour de la configuration dans le plug-in Énergie, il est toujours nécessaire de fermer complètement l’application et de l’ouvrir de nouveau pour voir la dernière mise à jour. Si les données ne s’affichent pas correctement, voir Dépannage énergétique.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.