2508_Wiser_KNX

KOSTAL Plenticore

Un profil Modbus est disponible pour ce modèle d’inverseur : KOSTAL-Plenticore.json.

Les registres suivants doivent être associés aux objets KNX à partir du profil (les registres de batterie doivent être associés uniquement si une batterie est disponible) :

Registre Modbus

Adresse Modbus

Désignation

Puissance active totale (ampèremètre)

252

Réseau : Puissance active

Réseau de consommation domestique totale

112

Réseau : Énergie active produite par le réseau (énergie consommée par la maison)

Énergie totale côté CA vers le réseau

1064

Réseau : Énergie active prélevée par le réseau (énergie consommée par la maison)

Puissance CC totale (somme de toutes les entrées PV)

1066

Panneaux solaires : Puissance active (tous les brins)

Énergie CC PV totale (somme de toutes les entrées PV)

1056

Panneaux solaires : Énergie active (tous les brins)

Charge/décharge réelle de la batterie

582

Batterie : Puissance active

Énergie de charge CC totale (côté CC vers batterie)

1046

Batterie : Énergie active chargée vers la batterie

Énergie de décharge CC totale (côté CC vers batterie

1048

Batterie : Énergie active déchargée de la batterie

NOTE: Ce profil a été testé avec l’inverseur KOSTAL Plenticore. Concernant la compatibilité avec d’autres modèles, prenez contact avec l’assistance technique de KOSTAL.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.