2508_Wiser_KNX

Serrure intelligente

CONTRÔLEUR

Réglages

Général

Objets

Champs obligatoires

Champs facultatifs

Champs obligatoires

Champs facultatifs

Titre

Commande de porte : Envoie une commande pour verrouiller ou déverrouiller la porte.

DPT_1 bit (1.001 Interrupteur)

État de verrouillage : Indique l'état actuel du verrouillage. Valeurs :

  • 0 = COINCÉ

  • 1 = FERMÉ

  • 2 = DÉBLOQUÉ

DPT_Valeur non signée de 8 bits (05.)

Batterie : Indique le niveau de charge de la batterie.

DPT_Valeur non signée de 8 bits (05.)

État de la porte : Indique la position actuelle de la porte ou l'état d'erreur. Valeurs :

  • 0 = OUVERT

  • 1 = FERMER

  • 2 = COINCÉ

  • 3 = OUVERTURE FORCÉE

  • 4 <= NON SPÉCIFIÉ

DPT_Valeur non signée de 8 bits (05.)

NOTE: Les serrures intelligentes suivantes ont été testées : YDM7116A, YMI70A, YDM3109A et Kyra Pro (Yale).

Widget Touch

Serrure intelligente

     

Fermé

Débloqué

Coincé

Ouverture forcée

APPLICATION MOBILE

Widget d’application

Écrans de commande

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.