2508_Wiser_KNX

Équipement groupé

Vous pouvez combiner des dispositifs ou des appareils ménagers individuels en un seul équipement groupé. Cela est utile si vous souhaitez surveiller, par exemple, la consommation d’énergie totale de l’éclairage. Lorsque plusieurs familles vivent dans la maison, vous pouvez utiliser cet outil pour déterminer la quantité d’électricité consommée par chacune d’elles.

L’équipement groupé s’affiche dans la liste des équipements au bas de l’écran du plug-in Énergie. Vous pouvez également le voir dans l’application comme une autre charge.


Pour créer un équipement groupé, procédez comme suit :

  1. Dans votre navigateur web, ouvrez le plug-in Énergie de votre contrôleur.
  2. Cliquez sur + dans le coin inférieur droit de l’écran > cliquez sur Ajouter un équipement groupé. Le formulaire de création d’un nouvel équipement groupé apparaît.

  3. Remplissez le formulaire comme suit :

    Généralités

    Objets

    Titre : Nom de l’équipement.

    Obligatoire

    Facultatif

    Type d’équipement : Sélectionnez le type d’appareil.

    Puissance active : Puissance réellement consommée ou fournie. Unité = W (watt) ou kW.

    Sélectionnez toutes les adresses de groupe de puissance pour l’équipement groupé.

    État de l’appareil : Cartographie le registre d’état d’objet KNX de l’équipement. L’état est affiché dans le plug-in :

    1 = ok/0 = erreur.

    Sélectionnez toutes les adresses de groupe d’état pour l’équipement groupé.

    Pièces : Sélectionnez votre pièce.

    Énergie consommée : Énergie active cumulée totale consommée par l’équipement.

    Sélectionnez toutes les adresses de groupe d’énergie pour l’équipement groupé.

    NOTE: Indiquez le même nombre d’adresses de groupe dans les champs Puissance active et Énergie consommée. Limite maximale : 10 adresses de groupe par champ.

    Adresse d’équipement virtuel = représente collectivement les adresses groupées individuelles à partir de l’onglet Objets, afin que vous puissiez voir tous les équipements comme un seul équipement dans le plug-in Énergie et l’application. N’indiquez qu’un seul élément par case.
  4. Cliquez sur Sauvegarder.

L’équipement groupé apparaît comme un élément dans la liste des équipements du plug-in Énergie. L’équipement groupé cartographié est disponible dans (nouvel onglet), en bas à droite dans l’application mobile.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.