2508_Wiser_KNX

Batterie

La batterie est un appareil de stockage d’énergie qui permet de conserver l’énergie pour une utilisation ultérieure. Elle est généralement connectée directement à un inverseur. L’inverseur gère son régime et fournit des données énergétiques.


L’inverseur fournissant les données énergétiques doit être connecté au contrôleur, mis en service, et les objets KNX suivants doivent être fournis :

  • Puissance active : Il s’agit de la puissance réelle chargée ou déchargée de la batterie.
    Affectez l’unité de cet objet KNX en W ou kW.

  • Énergie active chargée sur batterie : Il s’agit de l’énergie cumulée totale chargée sur la batterie.
    Affectez l’unité de cet objet KNX en Wh.

  • Énergie active déchargée de la batterie : Il s’agit de l’énergie cumulée totale déchargée de la batterie.
    Affectez l’unité de cet objet KNX en Wh.

  • État de charge : Il s’agit du niveau réel de charge de la batterie en pourcentage.
    Affectez ce type d’objet KNX à l’échelle (05.001 entier de 1 octet).

NOTE: Si vous utilisez un inverseur solaire pour fournir les données, consultez Inverseurs solaires pris en charge.

Si des objets KNX sont disponibles, cartographiez-les dans le plug-in Énergie, comme suit :

  1. Dans votre navigateur web, ouvrez le plug-in Énergie de votre contrôleur.

  2. Cliquez sur + en bas à droite > cliquez sur Ajouter un équipement. Le formulaire de création d’un nouvel équipement apparaît.

  3. Complétez l’onglet Généralités du formulaire comme suit :

    Titre

    Tout nom

    Limite de puissance (W)

    Seuil d’alarme (comparé à la puissance active).

    0 = alarme non réglée.

    Autoconsommation

    L’attribut doit être coché.

    Sens inverse

    Laissez l’attribut décoché.

    NOTE: Congé Sens inverse non cochée. Vous pourrez ensuite vérifier dans l’application mobile si la charge et la décharge sont correctes. Si ce n’est pas le cas, revenez à cet attribut et vérifiez-le.
  4. Cliquez sur l’onglet Objets et complétez-le comme suit :

    Exemple d’inverseur Kostal

    Puissance active

    Puissance active.

    Énergie absorbée (requise pour les calculs de consommation)

    Énergie active chargée.

    Énergie produite (requise pour les calculs de consommation)

    Énergie active déchargée.

    État de l’appareil

    En option (l’état sera affiché dans le plug-in).

    1 = OK/0 = échec

    État de charge [05.001 (échelle, entier 1 octet)]

    Niveau de charge de la batterie en %.

  5. Cliquez sur Sauvegarder.


    La batterie (système de stockage de l’énergie) apparaît sur la liste des équipements.

  6. Cochez la case Energy Storage System (système de stockage de l’énergie) (à gauche) > cliquez sur en bas à gauche > cliquez sur Ajouter la sélection à la pièce > choisissez la ou les pièces dans laquelle/lesquelles vous souhaitez ajouter la batterie.

    NOTE: Les pièces doivent être déjà créées dans Touch Config.
  7. Cliquez sur Ajouter.

La puissance et l’énergie de la batterie cartographiée sont disponibles dans (nouvel onglet), en bas à droite dans l’application mobile.


Appuyez sur dans l’application et vérifiez si la batterie est correctement surveillée :

  • Dans une vue En direct, les valeurs de puissance doivent s’afficher instantanément.

  • L’historique des données s’affichera dans l’application une fois que le système en aura généré suffisamment.

NOTE: Après toute mise à jour de la configuration dans le plug-in Énergie, il est toujours nécessaire de fermer complètement l’application et de l’ouvrir de nouveau pour voir la dernière mise à jour. Si les données ne s’affichent pas correctement, voir Dépannage énergétique.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.