2508_Wiser_KNX

Automatismes

Pour utiliser Automatismes dans l'application mobile, assurez-vous que le plug-in Automatismes est installé sur le contrôleur. Vous pouvez installer le plug-in Automatismes à partir du Marketplace. Il est recommandé d’activer les mises à jour automatiques pour que la dernière version soit toujours installée.


Les automatismes déclenchent automatiquement les appareils en fonction de conditions prédéfinies. En voici quelques exemples:

  1. Scénario d’aube: si c’est l’aube, ouvrir automatiquement les stores du salon.

  2. Détection de mouvement le week-end: si un mouvement est détecté le week-end entre 9:00 et 17:00, empêcher les éclairages de s’allumer.

Pour créer et modifier des automatismes:

  1. Accédez à l’écran d’accueil (Écran d’accueil).

  2. Appuyez sur .

  3. Sélectionnez l’onglet Automatismes .

NOTE: Dans une prochaine version de l’application, vous pourrez envoyer des notifications Push spécifiques liées à l’automatisme.


IMPORTANT: Si vous modifiez manuellement l’automatisme depuis le contrôleur, attendez environ 1 minute que les modifications se propagent, puis actualisez l’écran de votre application mobile.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.