2508_Wiser_KNX

Interrupteur d’éclairage

CONTRÔLEUR

Réglages

Généralités

Objets

Champs obligatoires

Champs facultatifs

Champs obligatoires (par canal)

Champs facultatifs (par canal)

Titre

Titre éclairages 1-6

Commande vocale éclairages 1-6 activée (case à cocher)

Objet commutateur

Objet d’acquittement d’état

État de l’appareil

NOTE: Les widgets multiples peuvent avoir des noms différents pour chacune de leurs charges. Dans l’application, chaque canal s’affiche sous la forme d’un widget distinct avec le nom qui lui a été attribué.

Il est recommandé de configurer des widgets multiples pour un seul appareil/une seule charge.
Par exemple, si vous avez cinq éclairages, configurez cinq widgets multiples : un widget multiple pour chaque éclairage.

Widget Touch

Interrupteur d’éclairage

APPLICATION MOBILE

Widget d’application


Écran de commande

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.