2508_Wiser_KNX

Ajout d’une période – Quand

Sélectionnez une période pendant laquelle les conditions s’appliquent. Si aucune période n’est sélectionnée, la condition s’appliquera tous les jours.

Par exemple :

Si vous souhaitez qu’une détection de mouvement déclenche une action, mais UNIQUEMENT pendant les jours de la semaine, lorsque vous êtes en dehors de la maison, vous devez définir cette période à la rubrique Quand.


Il existe quatre types de périodes :

  1. Toute la journée : 24 heures.

  2. En journée :

    • De l’aube au crépuscule.

    • Il est possible de sélectionner une période avant ou après l’aube/le crépuscule (jusqu’à 12 heures).

  3. La nuit :

    • Du crépuscule à l’aube.

    • Il est possible de sélectionner une période avant ou après le crépuscule/l’aube (jusqu’à 12 heures).

  4. Personnalisé : Définissez une période – heure de début et heure de fin.


Dans le créateur d’automatismes, appuyez sur Quand > Ajouter une période > Période > sélectionnez une heure de début et une fréquence de répétition (jours de la semaine) > appuyez sur Suivant.

Vous revenez à l’écran principal du créateur d’automatismes.


NOTE: Vous pouvez ajouter différentes périodes au même automatisme.


À l’étape suivante, sélectionnez la meilleure action pour votre automatisme.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.