2508_Wiser_KNX

Dispositifs électriques

Dans le cas des dispositifs électriques, il est essentiel de comprendre leur consommation d’énergie. On entend par dispositif électrique tout appareil ménager qui consomme de l’énergie pour fonctionner (par exemple machine à laver, chaudière). Vous devez cartographier les dispositifs comme décrit ci-dessous.

Un appareil fournissant les données énergétiques de votre dispositif, tel qu’un compteur d’énergie, une prise ou une fiche intelligente, doit être raccordé au contrôleur, mis en service, et les objets KNX suivants doivent être fournis :

  • Puissance active : Il s’agit de la puissance réelle consommée par le dispositif.
    Attribuez l’unité d’objet KNX en watts (W) ou en kilowatts (kW).

  • Énergie active consommée : Indique l’énergie cumulée totale consommée par le dispositif au fil du temps.
    Attribuez l’unité d’objet KNX en wattheures (Wh).


Si des objets KNX sont disponibles, cartographiez-les dans le plug-in Énergie, comme suit :

  1. Dans votre navigateur web, ouvrez le plug-in Énergie de votre contrôleur.

  2. Cliquez sur + en bas à droite > cliquez sur Ajouter un équipement. Le formulaire de création d’un nouvel équipement apparaît.

  3. Complétez l’onglet Généralités du formulaire comme suit :

    Titre

    Tout nom.

    Limite de puissance (W)

    Seuil d’alarme (comparé à la puissance active)-

    0 = alarme non réglée.

  4. Cliquez sur l’onglet Objets et complétez-le comme suit :

    Puissance active

    Puissance active.

    Énergie absorbée (requise pour le calcul de consommation)

    Énergie consommée.

    État de l’appareil (1 bit)

    En option (l’état sera affiché dans le plug-in).

    1 = OK/0 = échec

  5. Cliquez sur Sauvegarder.


    Le dispositif s’affiche en tant qu’élément sur la liste des équipements.

  6. Cochez le dispositif (case à gauche) > cliquez sur en bas à gauche > cliquez sur Ajouter la sélection à la pièce > choisissez la ou les pièces dans laquelle/lesquelles vous souhaitez ajouter le dispositif électrique.

    NOTE: Les pièces doivent être déjà créées dans Touch Config.
  7. Cliquez sur Ajouter.

La puissance et l’énergie du dispositif cartographié sont disponibles dans (nouvel onglet), en bas à droite dans l’application mobile.


Appuyez sur dans l’application et vérifiez si le dispositif est correctement surveillé :

  • Dans la vue En direct, les valeurs doivent s’afficher instantanément.

  • L’historique des données s’affichera dans l’application une fois que le système en aura généré suffisamment.

NOTE: Après toute mise à jour de la configuration dans le plug-in Énergie, il est toujours nécessaire de fermer complètement l’application et de l’ouvrir de nouveau pour voir la dernière mise à jour. Si les données ne s’affichent pas correctement, voir Dépannage énergétique.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.