2508_Wiser_KNX

Thermostat pour contrôleur d’entraînement de vanne (VDC)

CONTRÔLEUR

Réglages

Général

Champs obligatoires

Champs facultatifs

Titre

Masquer dans l’application mobile et tous les autres services à distance (case à cocher)

Titre du thermostat

Titre de l’alarme de point de rosée

Commande vocale (case à cocher)

Étape de décalage (si non définie, alors 0,5 K)

Valeur minimale de consigne/décalage

Valeur maximale de consigne/décalage

Utilisation des modes personnalisés (case à cocher)

  • Nom du mode
  • Valeur du mode

  • État du mode


Objets

Champs obligatoires

Description

Champs facultatifs

Description

Température actuelle

Température actuellement mesurée pour le widget (entrée)

DPT_Value_Temp (9.001)

Entrée mode de fonctionnement

Mode défini par le widget

DPT_Entier non signé sur 1 octet (05.010)

Sortie de consigne actuelle

Valeur de sortie modifiée par le widget

DPT_Value_Temp (9.001)

État du thermostat, alerte

Valeurs d’interprétation de l’objet d'état à 1 octet :

  • Bit 0 : Confort

  • Bit 1 : ECO

  • Bit 2 : Mode Nuit

  • Bit 3 : Protection hors-gel / contre la chaleur

  • Bit 4 : Alarme de point de rosée

  • Bit 5 : Chauffage/refroidissement

DPT_Entier non signé sur 1 octet (05.010)

Entrée de consigne actuelle (mode absolu)/valeur de consigne de base (mode relatif)

Valeur d'entrée modifiée par un dispositif externe (champ d’acquittement)

DPT_Value_Temp (9.001)

État du thermostat HVAC

Objet d’acquittement ; les valeurs correspondent à l'entrée mode de fonctionnement.

DPT_Entier non signé sur 1 octet (05.010)

Prédéfinition de la consigne de décalage (mode relatif)

Valeur de décalage prédéfinie

DPT_Value_Temp (9.001)

Est activé

Actuellement non pris en charge.

DPT_1 bit (01.0)

Consigne de décalage actuelle (mode relatif)

Valeur de décalage actuelle

DPT_Value_Temp (9.001)

Alarme de point de rosée

Objet d'acquittement (1 bit)

DPT_1 bit (01.0)

   

Alarme hors gel

Objet d'acquittement (1 bit)

DPT_1 bit (01.0)

   

Permutation chauffage/refroidissement

Objet forçage (1 bit)

DPT_1 bit (01.0)

Widget Touch

Thermostat VDC


APPLICATION MOBILE

Widget d’application


Écrans de commande

Avec objets pour Valeur absolue et Modes de fonctionnement

Avec objets pour « Valeur relative » et « Modes de fonctionnement »

ÉLÉMENTS DE L'ÉCRAN DE CONTRÔLE


Température actuelle

  • Affiché en haut de l'écran.

  • La valeur est lue directement à partir du point de données KNX.

  • Les unités sont affichées en °C ou en °F, selon les réglages du système.


Icône d'état – Chauffage/refroidissement

  • Une icône dynamique indique l'état de fonctionnement actuel.

  • L'icône change en fonction de la relation entre la température actuelle et la valeur de consigne, ainsi que du mode sélectionné :

État

Mode

Icône

Température actuelle > Valeur de consigne

Refroidissement

Température actuelle > Valeur de consigne

Chauffage

Température actuelle < Valeur de consigne

Refroidissement

Température actuelle < Valeur de consigne

Chauffage


Température de consigne

  • Affiche la température cible actuelle.

  • La valeur est lue à partir du point de données.

  • Affiché en °C ou °F.


Bouton de mode

  • Affiche le mode actuellement actif (par exemple, Confort, Eco, Nuit).

  • Appuyez sur l'icône de mode pour ouvrir l'écran de sélection du mode.


  • Sélectionnez le mode souhaité et appuyez sur Valider pour confirmer.


Commutation refroidissement/chauffage

  • Un simple bouton à bascule qui permet de commuter entre les modes refroidissement et chauffage.


Modes personnalisés

Le thermostat VDC vous permet de configurer jusqu'à six modes personnalisés, qui étendent la fonctionnalité au-delà des modes standard tels que Confort, Veille, ou Dormir. Ces modes personnalisés sont utiles pour adapter le comportement du thermostat aux besoins ou aux scénarios spécifiques des utilisateurs.

Chaque mode personnalisé doit inclure :

  • Un nom unique – utilisé pour identifier le mode dans l'application.

  • Une valeur du mode – la valeur envoyée au système lorsque le mode est activé.

  • Un état du mode – une valeur d'état utilisée pour l’acquittement ou la logique dans le système.

Ajout et gestion des modes

  • Pour ajouter un nouveau mode, cliquez sur le bouton Ajouter un autre mode.

  • Remplissez les champs Nom du mode, Valeur du mode, et État du mode.

  • Pour supprimer un mode, cliquez sur Supprimer ce mode à côté du mode spécifique que vous souhaitez supprimer.

L'utilisation des modes personnalisés est facultative. Ils sont activés en cochant la case Utiliser les modes personnalisés dans les réglages Général du thermostat.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.