2508_Wiser_KNX

Couplage de votre contrôleur

Après avoir créé votre compte utilisateur (Création de votre compte d’utilisateur) et une fois que vous vous êtes connecté (Connexion) pour la première fois, l'application vous accueillera et vous invitera à appairer votre contrôleur.

NOTE: Si votre contrôleur est déjà appairé à votre compte, vous pouvez ignorer cette section.

Guide d'appairage

  1. Lancez l'assistant d'appairage

    Appuyez sur pour commencer.

  2. Préparez votre configuration

    • Assurez-vous que votre contrôleur est sous tension et correctement connecté.

    • Vérifiez que votre téléphone est connecté au même réseau que le contrôleur.

    • Avant l’appairage, il est recommandé de forcer manuellement toutes les mises à jour en attente. Si le DNS n'est pas configuré correctement, les mises à jour disponibles peuvent ne pas apparaître sur le contrôleur.

  3. Appuyez sur Suivant pour continuer.

  4. Mettez à jour le micrologiciel du contrôleur

    • Accédez à votre contrôleur et installez le dernier micrologiciel disponible sur https://www.se.com (Mise à jour du micrologiciel).

    • Ce micrologiciel comprend les plug-ins essentiels: Cloud Connector, KNX IoT 3rd Party API, et la visualisation Touch.

  5. Activez les plug-ins requis

    • Activez les plug-ins Cloud Connector et KNX IoT 3rd Party API.

    • Il est recommandé d'activer les mises à jour automatiques pour ces plug-ins.

  6. Vérifiez votre configuration de visualisation

    • Assurez-vous que votre contrôleur dispose d'une visualisation Touch avec des widgets organisés en pièces (Visualisation Touch 3).

    • Tous les appareils doivent être correctement configurés dans leurs widgets respectifs.

  7. Redémarrez le contrôleur:

    Après le redémarrage, appuyez sur Suivant dans l’application.

  8. Recherchez le contrôleur

    • Appuyez sur Rechercher le contrôleur.

    • Sélectionnez votre contrôleur dans la liste pour démarrer automatiquement l’appairage.

    • Sinon, appuyez sur Entrer manuellement, saisissez l'adresse IP ou MAC, puis appuyez sur Appairer.

      NOTE: Vous pouvez également scanner le code QR du contrôleur. Si vous n’arrivez pas à scanner le codeQR, entrez l’adresseMAC manuellement.

  9. Nommez votre contrôleur

    Après l’appairage, donnez un nom à votre contrôleur et appuyez sur Suivant.

  10. Définissez votre emplacement

    • Autorisez l'application à accéder à votre position ou sélectionnez-la manuellement sur la carte.

    • L'emplacement permet de fournir des données météorologiques locales. Appuyez sur Soumettre.

  11. Vérifiez et confirmez

    Vérifiez vos informations et appuyez sur Appairer le contrôleur.

  12. Activez les informations météo (facultatif)

    Après l’appairage, vous pouvez activer le panneau météo sur votre écran d'accueil. Ceci peut être modifié à tout moment dans les Réglages.

  13. Utilisez une station météo (facultatif)

    Si une station météo est détectée, vous pouvez la sélectionner comme source de données météorologiques. Ce réglage est également ajustable dans les Réglages.

Après l'appairage

Votre contrôleur est maintenant appairé et apparaîtra en haut de l'écran d'accueil de l'application.

Pour appairer un autre contrôleur plus tard:

  • Accédez à l'écran d'accueil

  • Appuyez sur > Gestion du domicile > Appairer un nouveau contrôleur.

  • Suivez les mêmes étapes dans l'assistant.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.