2508_Wiser_KNX

Cartographie des données énergétiques par groupes d’énergie

Une fois le plug-in Énergie installé dans le contrôleur, les données énergétiques doivent être associées aux groupes d’énergie pour les rendre visibles dans l’application mobile.
Pour en savoir plus, voir Installation/mise à jour du plug-in Energy.

Sauvegardez votre système après avoir configuré tous les éléments d’équipement requis. 

Sauvegardez après chaque mise à jour de la configuration énergétique.


L’image suivante illustre le flux d’énergie dans votre maison :


Important :

La section Énergie s’affichera dans votre application uniquement lorsque vous aurez configuré au moins le RÉSEAU et au minimum une charge supplémentaire dans le plug-in Énergie.

Une section appelée Énergie est créée dans le contrôleur pour chaque équipement énergétique sous l’onglet Registres des tendances, où ces registres sont automatiquement enregistrés. Les données sont rechargées à partir de ces registres en cas de panne d’Internet. Cependant, si la panne d’Internet dure plus de 12 heures, les données ne pourront pas être rechargées et seront perdues. Les registres des tendances du contrôleur sont en lecture seule et ne peuvent pas être supprimés par l’utilisateur.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.