2508_Wiser_KNX

Écran d’accueil

L’écran d’accueil offre une vue complète de tous les appareils de votre maison. En voici les principales fonctions:

  1. État de l’appareil: Vérifiez rapidement l’état de vos appareils.

  2. Commande de l’appareil: Gérez et contrôlez facilement vos appareils directement depuis l’écran d’accueil.


Aperçu de l’écran d’accueil:

Panneau météo

Météo

Emplacement

Humidité

Vitesse du vent

Température

Heure de lever et de coucher du soleil

Moments

Appuyez sur la vignette du moment pour déclencher le moment sans avoir à accéder à l’écran Automatismes. Dans la section Réglages, vous activez l’affichage des moments sur l’écran d’accueil.

Favoris

Affiche les éléments que vous avez marqués comme favoris.

Tout

Liste de toutes les pièces comportant des appareils

Pièces – accès rapide

Gestion des pièces et des appareils.

Faites glisser pour faire défiler les pièces et leurs appareils.

Icône de l’écran d’accueil

Appuyez pour afficher l’écran d’accueil

Automatismes

Appuyez pour accéder à l’écran Automatismes, afin de configurer des moments et des automatismes.

Centre de messages

Appuyez pour afficher les notifications des appareils et les messages du système.

Énergie

Appuyez pour gérer et surveiller la consommation et l’utilisation d’énergie à partir des différentes sources disponibles dans votre domicile.

Réglages

Compte

Tarif

Étages et pièces

Appareils

Notifications

Gestion du domicile

Écran d’accueil

Assistance

À propos de

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.