2508_Wiser_KNX

Notifications

Sur l’écran Notifications, vous pouvez activer des notifications et des alarmes.


Réglages possibles

Il existe trois options de réglage:

  • Activer les notifications – activer ou désactiver les notifications. Si vous désactivez les notifications, vous ne recevrez aucune notification de la part du contrôleur (alarmes) ni aucune notification Schneider (p. ex. panne de cloud).

    NOTE: Si vous activez les notifications, vous serez invité à accepter votre consentement pour partager des informations personnelles avec un fournisseur de services de notification tiers. Vous ne recevrez aucune notification de système, d'appareil ou de service si vous refusez ce consentement. Pour plus d'informations sur l'octroi de consentements, consultez le Consentements chapitre.

  • Alarmes – activer ou désactiver les alarmes

  • Appareils – régler les notifications des appareils (pour tout le groupe d’appareils ou pour chacun des appareils):

    • Alarmes

    • Événements (niveau de batterie faible/critique)

NOTE: L’activation/la désactivation des notifications est liée au téléphone de l’utilisateur et non au contrôleur. Les réglages de notification d’un utilisateur n’affectent pas les réglages de notification d’un autre utilisateur.


Configuration des notifications

Vous pouvez régler les notifications des appareils comme ceci:

  1. Appuyez sur > Notifications > Appareils > sélectionnez votre contrôleur dans la liste Gestion du domicile.

    NOTE: Le nom du contrôleur spécifique qui a envoyé la notification s’affiche dans le texte de la notification.

  2. Vous pouvez configurer des notifications pour l’ensemble du groupe de types d’appareils ou séparément pour chaque appareil du groupe.
  3. Pour l’ensemble du groupe d’appareils, faites simplement glisser le bouton du type d’appareil vers la droite, et tous les appareils de ce type commenceront à envoyer des notifications.
  4. Si vous voulez choisir les appareils individuellement, appuyez sur l’icône > à la fin de la ligne du groupe d’appareils et activez les notifications en faisant glisser l’interrupteur vers la droite pour chaque appareil.
  5. Faites défiler vers le bas et activez/désactivez les notifications de niveau de batterie pour vos appareils (fonction balayer-basculer entre Niveau de batterie critique et Niveau de batterie faible): Suivez les étapes 3 et/ou 4.



Centre de messages

Les informations de notification s’affichent sur l’écran Centre de messages.

L’icône en haut à droite de l’écran d’accueil indique les nouveaux messages.

  1. Appuyez sur pour ouvrir l’écran Centre de messages contenant la liste des notifications.

    NOTE: Seule la dernière notification s’affiche pour l’appareil autorisé à déclencher des notifications. Dès qu’une nouvelle notification arrive de votre appareil, elle remplace la précédente.

  2. Sélectionnez le contrôleur pour lequel vous souhaitez afficher les notifications (appuyez sur Tous les contrôleurs ou sur Contrôleur actuel)



Suppression des notifications:
Faites glisser votre notification vers la gauche > appuyez sur pour confirmer.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.