2508_Wiser_KNX

Groupes énergétiques

Dans une maison résidentielle, il existe différents dispositifs et sources d’énergie, comme suit :

  • Réseau

Le réseau est le point d’entrée du réseau public de distribution d’énergie électrique dans la maison. La maison consomme de l’énergie du réseau, mais elle peut également fournir de l’énergie électrique au réseau si un système solaire est installé.


  • Panneaux solaires

C’est une source d’énergie photovoltaïque. Un inverseur doit être connecté aux panneaux solaires pour transformer l’énergie générée et la transmettre à la maison. L’inverseur fournit également des informations sur la quantité d’énergie générée par les panneaux.


  • Batterie

Le stockage sur batterie stocke l’énergie solaire pour une utilisation ultérieure. La batterie est généralement connectée à un inverseur qui en gère la charge et la décharge et fournit des informations sur l’énergie chargée et déchargée.


  • Dispositifs électriques

On entend par dispositif électrique tout appareil ménager qui consomme de l’énergie pour atteindre son but, par exemple une machine à laver ou une chaudière.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.