2508_Wiser_KNX

Moments

Moments vous permet de modifier l’état de plusieurs appareils en un seul actionnement. Pour créer et modifier des moments, procédez comme suit :

  1. Sur l’écran d’accueil (Écran d’accueil), appuyez sur .

  2. Sélectionnez l’onglet Moments.

NOTE: Un moment règle uniquement l’état des appareils. Pour replacer les appareils concernés dans un autre état, vous devez le modifier manuellement ou créer un moment inverse.


IMPORTANT: Si vous modifiez manuellement les moments depuis le contrôleur, attendez environ 1 minute que les modifications se propagent, puis actualisez l’écran de votre application mobile.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.