2508_Wiser_KNX

Montage du contrôleur

  • Vérifiez la fiche d’instructions.

    https://www.go2se.com/ref=LSS100100

  • Installez votre contrôleur dans l’armoire électrique basse tension.

    Celle-ci est alimentée en 24 V et raccordée au réseau KNX par des câbles à paire torsadée (TP) ou des câbles IP.

  • Connectez votre contrôleur au routeur Internet.

    Sans Internet, le contrôleur ne peut pas être commandé via l’application.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.