2508_Wiser_KNX

Optimisation de la mise à jour des données énergétiques

Des rapports fréquents de données énergétiques peuvent surcharger le CPU du contrôleur, retardant la mise à jour des données de puissance ou d’énergie dans l’application mobile.

Par exemple, lorsqu’un compteur d’énergie indique des écarts de puissance négligeables (tels que 701 W, 699 W, 702 W).

Il est préférable d’éviter la surcharge du CPU, car cela entraîne d’autres problèmes connexes (retards et limitations).

Il existe plusieurs façons de limiter la fréquence des rapports :

  • Réglez la période de mise à jour dans le compteur d’énergie.

  • Pour les appareils Modbus, dans Cartographie d’appareil, réglez l’écart de valeur envoyé pour signaler uniquement un écart de valeur significatif dans le contrôleur (p. ex. 10 % de la puissance nominale).


  • Pour les appareils Modbus, augmentez l’intervalle de scrutation dans le contrôleur.


Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.