2508_Wiser_KNX

Avant d’installer l’application mobile

Vous pourrez commencer à installer et à configurer votre application mobile après avoir satisfait aux exigences suivantes:

InstallationKNX opérationnelle

Un intégrateur système ou un électricien a installé et configuré les appareilsKNX à l’aide de l’applicationETS ou de l’outil de mise en service eConfigure de Schneider.

Wiser pour contrôleurKNX installé

Le contrôleur respecte les exigences matérielles et micrologicielles mentionnées au chapitre Préparation de votre contrôleur. Il a été correctement configuré et le projetKNX y a été importé.

Le contrôleur a été correctement configuré, le projetKNX a été importé dans le contrôleur

Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation Wiser for KNX, disponible sur https://www.productinfo.schneider-electric.com/w4k_sl_ug/.

Visualisation Touch créée

Pour en savoir plus, voir Visualisation Touch 3.

  • Touch 3 est une visualisation basée sur des widgets qui permet de commander facilement les appareilsKNX et Zigbee dans l’installation.

    En quelques étapes, l’intégrateur système crée la structure du bâtiment (étages et pièces), ajoute des widgets spécifiques et sélectionne les objets de groupeKNX requis selon la fonction du widget.

    Une fois créés, les widgets génèrent automatiquement la visualisation dans l’application Wiser KNX.

    Vous pourrez ultérieurement ajouter des widgets à tout moment. Les widgets sont automatiquement synchronisés avec l’application Wiser KNX.

    Pour de plus amples informations sur la création de la visualisation dans Touch et sur la configuration des widgets, reportez-vous aux instructions Wiser for KNX, SpaceLYnk - Comment créer une visualisation basée sur des widgets dans Touch 3, disponibles ici: https://www.se.com/ww/en/download/document/AN002_105_SL/.



  • eConfigure est l’outil logiciel de conception, de configuration et de maintenance du système d’automatisation de bâtimentKNX. Avec cet outil, vous pouvez gérer votre installationKNX même sans une parfaite connaissance de KNX ou d’ETS. Voir plus d’informations ici.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.