2508_Wiser_KNX

Éditeur d’équipement

Le tableau ci-dessous décrit chacun des champs de saisie du formulaire de l’éditeur :

Titre

Nom de l’équipement :
Par ex., Ma chaudière.

Type d’équipement

Type d’appareil :
Réseau, panneau solaire, batterie ou dispositif électrique.

Autoconsommation

Dans le cas où des panneaux solaires ou des batteries sont installés dans la maison, vous devez définir ce paramètre si l’équipement est une batterie ou un réseau.

Sens inverse

Le paramètre inverse le flux de puissance d’une batterie ou du réseau.

  • Si la batterie indique qu’elle est en charge et qu’elle est en train de se décharger (ou inversement), vous devez permuter cet attribut.

  • Si le réseau indique que la puissance est fournie de la maison au réseau, mais qu’en fait, la puissance est fournie du réseau à la maison (ou vice versa), vous devez permuter cet attribut.

Limite de puissance

Seuil d’alarme de puissance active

Unité = W (Watt)

Puissance active

Puissance réellement consommée ou fournie.

Elle doit être affectée à tous les types d’équipement :
Le réseau, les panneaux solaires, une batterie et des dispositifs électriques.

Unité = W (Watt) ou kW

Énergie consommée

Énergie active cumulée totale consommée par l’équipement.

Elle doit être affectée à tous les types d’équipements consommateurs d’énergie : le réseau, les batteries et les dispositifs électriques.

Énergie produite

Énergie active cumulée totale fournie par l’équipement.

Elle doit être affectée à tous les types d’équipements pouvant fournir de l’énergie :
le réseau, des panneaux solaires, une batterie.

État de l’appareil

En option.

Cartographie le registre d’état d’objet KNX de l’équipement.
L’état est affiché dans le plug-in :
1 = ok/0 = échec.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.