2508_Wiser_KNX

Réseau

Vous devez cartographier le réseau, car les installations solaires hors réseau ne sont pas prises en charge.

Cette étape est nécessaire pour effectuer les surveillances suivantes :

  1. Énergie consommée du réseau.

  2. Énergie fournie au réseau (s’il y a des panneaux solaires dans la maison). Diverses informations sont calculées à partir de ces données.


Un appareil fournissant les données énergétiques du réseau doit être connecté au contrôleur, mis en service, et les objets KNX suivants doivent être fournis :

  • Puissance active : Il s’agit de la puissance réelle consommée ou générée par le domicile (si des panneaux solaires sont installés).
    Affectez l’unité de cet objet KNX en W ou kW.

  • Énergie active produite par le réseau (énergie prélevée du réseau) : Il s’agit de l’énergie totale cumulée consommée par le domicile.
    Affectez l’unité de cet objet KNX en Wh.

  • Énergie active consommée par le réseau (énergie autoproduite réinjectée dans le réseau) : Il s’agit de l’énergie totale cumulée générée par le domicile. Elle est nécessaire si la maison peut réinjecter de l’énergie dans le réseau, par exemple si des panneaux solaires ou une batterie sont installés.
    Affectez l’unité de cet objet KNX en Wh.

NOTE: Si vous utilisez un inverseur solaire pour fournir les données, consultez Inverseurs solaires pris en charge.

Si des objets KNX sont disponibles, cartographiez-les dans le plug-in Énergie, comme suit :

  1. Dans votre navigateur web, ouvrez le plug-in Énergie de votre contrôleur.

  2. Cliquez sur + en bas à droite > cliquez sur Ajouter un équipement. Le formulaire de création d’un nouvel équipement apparaît.

  3. Complétez l’onglet Généralités du formulaire comme suit :

    Titre

    Tout nom.

    Limite de puissance (W)

    Seuil d’alarme (comparé à la puissance active).

    0 = alarme non réglée.

    Autoconsommation

    Vérifiez l’attribut si des panneaux solaires ou une batterie sont installés.

    Sens inverse

    Laissez l’attribut décoché

    NOTE: Si l’énergie peut être fournie du domicile vers le réseau, cochezAutoconsommation. Sinon, ne cochez pas cette case.
    NOTE: Congé Sens inverse non cochée. Vous pourrez ensuite vérifier dans l’application mobile si le sens d’alimentation s’affiche correctement. Si ce n’est pas le cas, revenez à cet attribut et vérifiez-le.
  4. Cliquez sur l’onglet Objets et remplissez-le comme suit :

    Exemple d’inverseur Kostal

    Puissance active

    Puissance active

    Énergie produite par le réseau vers le domicile

    Énergie du réseau absorbée

    Énergie absorbée par le réseau à partir du domicile

    Énergie autoproduite fournie au réseau

    État de l’appareil

    En option (l’état sera affiché dans le plug-in)

    1 = OK/0 = échec

    NOTE: Si l’énergie ne peut pas être fournie du domicile vers le réseau, laissez le champ Énergie absorbée par le réseau depuis le domicile vide.
  5. Cliquez sur Sauvegarder.


    Le réseau (RÉSEAU) s’affiche en tant qu’élément dans la liste des équipements.

  6. Cochez le RÉSEAU (case à cocher à gauche) > cliquez sur en bas à gauche > cliquez sur Ajouter la sélection à la pièce > choisissez la ou les pièces dans laquelle/lesquelles vous souhaitez ajouter le RÉSEAU.

    NOTE: Les pièces doivent être déjà créées dans Touch Config.
  7. Cliquez sur Ajouter.

La puissance et l’énergie du réseau cartographié sont disponibles dans (nouvel onglet), en bas à droite dans l’application mobile (Installation de l’application mobile).


Appuyez sur dans l’application et vérifiez si le réseau est correctement surveillé :

  • Dans la vue En direct, la puissance doit s’afficher instantanément.

  • L’historique des données s’affichera dans l’application une fois que le système en aura généré suffisamment.

NOTE: Après toute mise à jour de la configuration dans le plug-in Énergie, il est toujours nécessaire de fermer complètement l’application et de l’ouvrir de nouveau pour voir la dernière mise à jour. Si les données ne s’affichent pas correctement, voir Dépannage énergétique.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.