2508_Wiser_KNX

Consentements

Types de consentements

Dans l'application mobile, il existe deux types de consentement:

  1. Contenu des notifications: Chaque utilisateur peut définir ce consentement individuellement.

  2. Consentement météo: Spécifique à chaque contrôleur. L'utilisateur du contrôleur peut accorder ce consentement pour partager l'emplacement du contrôleur avec le service météorologique cloud. La configuration est effectuée pour le contrôleur actif (celui sélectionné dans l'écran Accueil).

Premier démarrage

Lorsque vous vous connectez à l'application mobile pour la première fois, vous devez gérer votre consentement. Les notifications et les consentements météorologiques fonctionnent de la même manière. Lorsque vous y êtes invité, vous pouvez répondre comme suit:

Accepter

Le statut de consentement passe à Octroyé.

Notifications: Vous recevrez des notifications push par le service OneSignal.

Météo: Les informations de prévisions météorologiques basées sur votre emplacement seront affichées sur l'écran Accueil.

Refuser

Le statut de consentement passe à Refusé.

Notifications: Vous ne recevrez aucune notification push.

Météo: Les informations de prévisions météorologiques basées sur votre emplacement ne seront pas disponibles.

Close

Le statut de consentement reste Refusé.

Le consentement sera dans un état d'attente et s'affichera de nouveau au prochain démarrage.

NOTE: Vous ne pouvez gérer les consentements du contrôleur actif dans l'application mobile que si vous disposez de plusieurs contrôleurs. Les modifications apportées aux consentements ou aux invites d'approbation lors de la connexion à l'application mobile s'appliquent uniquement au contrôleur actif.

Réglages des consentements

Si vous décidez de modifier les réglages de consentement, procédez comme suit:

  1. Aller à Paramètres > Compte > Consentements.

  2. Sélectionnez le service pour lequel vous souhaitez définir le consentement et apportez les modifications souhaitées.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.