2508_Wiser_KNX

Historique

L'écran Historique vous permet de consulter vos données passées relatives à votre consommation et à votre production d'énergie de manière claire et interactive. Il vous aide à comprendre comment l'énergie est consommée et produite au fil du temps.

Ce que vous verrez

Lorsque vous appuyez sur l'onglet Historique, l'application ouvre une vue détaillée affichant :

  • Un graphique des données énergétiques pour Aujourd'hui par défaut.

  • Les panneaux récapitulatifs sous le graphique indiquent les valeurs totales pour la période de temps sélectionnée.

Options de filtrage

Vous pouvez personnaliser les données affichées à l'aide de deux filtres principaux :

Sélection de la période de temps

Appuyez sur pour choisir l'échelle de temps :

  • Heures (par défaut pour la vue quotidienne)

  • Jours

  • Mois

  • Années


Sélection du type de données

Appuyez sur pour basculer entre :

  • Sources d'énergie (vue par défaut) : Affiche l'énergie par source :

    • Production utilisée (par exemple, solaire) – vert

    • Consommation du réseau – bleu

    • Batterie utilisée – noir

    • Production vendue au réseau (le cas échéant)

  • Consommation de la charge : Affiche l'énergie utilisée par les appareils ménagers ou des catégories telles que :

    • Chauffage de l'eau

    • Éclairages

    • Sèche-linge

    • Plaque de cuisson

    • Prises électriques


Graphique interactif

  • Appuyez ou passez la souris sur les barres du graphique pour voir les valeurs exactes en kWh/Wh pour chaque intervalle de temps (par exemple, 197,63 kWh de 7 h à 8 h).

  • Appuyez sur les vignettes pour afficher ou masquer des sources d'énergie ou des appareils spécifiques dans le graphique.

  • Le graphique affiche les 5 principaux consommateurs d'énergie individuellement. Tous les consommateurs restants sont regroupés et affichés sous Autres dans la sixième vignette.

Panneaux de répartition

Sous le graphique, vous trouverez des panneaux récapitulatifs indiquant les valeurs totales pour la période sélectionnée :

  • Ces informations s'adaptent en fonction de votre configuration (par exemple, si aucune batterie n'est installée, les données relatives à la batterie sont masquées).

  • Les unités peuvent être affichées en kWh/Wh ou devise. Appuyez sur pour basculer entre les deux.

Vue détaillée de la consommation de la charge

Lorsque Consommation de la charge est sélectionné :

  • Le graphique devient un diagramme en bâtons, chaque segment représentant une catégorie de charge.

  • Sous le graphique, des panneaux indiquent la consommation totale par catégorie.

  • Toutes les catégories peuvent être développées pour afficher les consommateurs individuels dans chaque catégorie.

  • Appuyez sur Plus d’infos pour développer la catégorie Autres et afficher les sous-catégories telles que :

    • Système d'irrigation

    • Chauffage

    • Pompe à chaleur

    • Ventilation

    • Chauffage au sol

    • Micro-ondes

  • Appuyez sur Voir moins pour réduire la liste.

  • La consommation non surveillée représente la consommation d'énergie des appareils ou des circuits qui ne sont pas suivis individuellement ou affectés à une catégorie de charge spécifique. Elle permet de comptabiliser la consommation d’énergie totale même lorsque certaines sources ne sont pas directement surveillées.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.