2508_Wiser_KNX

Stores verticaux

CONTRÔLEUR

Réglages

Généralités

Objets

Champs obligatoires

Champs facultatifs

Champs obligatoires (par canal)

Champs facultatifs

Titre

Temps d’attente état du curseur (s)

Position hauteur

Retour d’état hauteur

Objet de déplacement

Objet d’arrêt

État de l’appareil


Widgets Touch

Volet rotatif

Volet vertical


APPLICATION MOBILE

Widget d’application


Utilisez les objets facultatifs ci-dessus pour obtenir des boutons Monter/Descendre supplémentaires afin de commander les stores. Vous pouvez également arrêter le mouvement en appuyant sur l’un de ces boutons et en le maintenant enfoncé.


Écrans de commande

  Avec objets facultatifs
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.