Démarrage et test
Avant toute utilisation de l'équipement de commande électrique et des automatismes en vue d'un fonctionnement normal après installation, un technicien qualifié doit procéder à un test de démarrage afin de vérifier que l'équipement fonctionne correctement. Il est essentiel de planifier une telle vérification et d'accorder suffisamment de temps pour la réalisation de ce test dans sa totalité.
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUES INHERENTS AU FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPEMENT
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Effectuez tous les tests de démarrage recommandés dans la documentation de l'équipement. Conservez toute la documentation de l'équipement pour référence ultérieure.
Les tests logiciels doivent être réalisés à la fois en environnement simulé et réel
Vérifiez que le système entier est exempt de tout court-circuit et mise à la terre temporaire non installée conformément aux réglementations locales (conformément au National Electrical Code des Etats-Unis, par exemple). Si des tests diélectriques sont nécessaires, suivez les recommandations figurant dans la documentation de l'équipement afin d'éviter de l'endommager accidentellement.
Avant de mettre l'équipement sous tension :
-
Enlevez les outils, les instruments de mesure et les débris éventuels présents sur l'équipement.
-
Fermez le capot du boîtier de l'équipement.
-
Retirez toutes les mises à la terre temporaires des câbles d'alimentation entrants.
-
Effectuez tous les tests de démarrage recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT