2508_Wiser_KNX

Programmes horaires

Vous pouvez configurer des programmes horaires déterminant les heures spécifiques auxquelles un appareil change d’état.

Ces programmes horaires peuvent être créés et modifiés directement à partir de l’écran de commande de votre appareil.

Pour accéder aux programmes horaires de votre appareil :

  1. Rendez-vous sur l’écran de commande de l’appareil.

  2. Appuyez sur Gérer les programmes horaires en bas de l’écran pour afficher la liste des programmes horaires disponibles de votre appareil :

IMPORTANT: Si vous modifiez manuellement les programmes horaires depuis le contrôleur, attendez environ 1 minute que les modifications se propagent, puis actualisez l’écran de votre application mobile.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.