2508_Wiser_KNX

Thermostat avec modes de fonctionnement et ventilateur

CONTRÔLEUR

Réglages

Onglet Général

Champs obligatoires

Champs facultatifs

Titre

Valeur minimale de consigne

Valeur maximale de consigne

Masquer dans l’application mobile et tous les autres services à distance (case à cocher)

Ventilateur, par pas de 1 à 6

Commande vocale (case à cocher)

Titre du thermostat

Titre de l’alarme de point de rosée

Pas de la valeur de consigne

Annulation du mode automatique dans la plage de valeurs (0-255)

Annulation du mode automatique en dehors de la plage de valeurs (0-255)

Utilisation des modes de fonctionnement personnalisés (case à cocher)

  • Nom du mode
  • Valeur du mode

  • État du mode


Objets

Champs obligatoires

Description

Champs facultatifs

Description

Température actuelle

Température actuellement mesurée pour le widget (valeur d'entrée)

DPT_Value_Temp (9.001)

Entrée mode de fonctionnement

Mode de fonctionnement que le widget écrit par défaut lorsque les icônes suivantes sont utilisées :

  • Icône 1 = valeur 1

  • Icône 2 = valeur 2

  • Icône 3 = valeur 3

  • Icône 4 = valeur 4

DPT_Entier non signé sur 1 octet (05.010)

Sortie de température de consigne actuelle

Valeur de sortie modifiée par le widget

DPT_Value_Temp (9.001)

État du thermostat, alerte

Valeurs d’interprétation de l’objet d'état à 1 octet :

  • Bit 0 : Confort

  • Bit 1 : ECO

  • Bit 2 : Mode Nuit

  • Bit 3 : Protection hors-gel / contre la chaleur

  • Bit 4 : Alarme de point de rosée

  • Bit 5 : Chauffage/refroidissement

DPT_Entier non signé sur 1 octet (05.010)

Entrée de température de consigne actuelle

Valeur d'entrée modifiée par un dispositif externe (champ d’acquittement)

DPT_Value_Temp (9.001)

Allumer/éteindre le thermostat

Objet forçage pour allumer/éteindre le thermostat

DPT_Switch (01.001) ou DPT_1 bit (01.0)

   

Activer/désactiver l’état du thermostat

Objet d’acquittement pour allumer/éteindre le thermostat

DPT_Switch (01.001) ou DPT_1 bit (01.0)

   

État du thermostat HVAC

Objet d’acquittement ; les valeurs correspondent à l'entrée mode de fonctionnement.

DPT_Entier non signé sur 1 octet (05.010)

   

Chauffage/refroidissement

Objet forçage pour contrôler le chauffage/refroidissement (1 bit)

DPT_1 bit (01.0)

   

État chauffage/refroidissement

Objet d'acquittement (1 bit)

DPT_1 bit (01.0)

   

Alarme hors gel

Objet d'acquittement (1 bit)

DPT_1 bit (01.0)

   

Alarme de point de rosée

Objet d'acquittement (1 bit)

DPT_1 bit (01.0)

   

Niveau de batterie

Objet d’acquittement facultatif

DPT_Échelle (05.001)

   

Alerte batterie

Objet d’acquittement facultatif

DPT_1 bit (01.0)

   

Est activé

Le système est en cours de chauffage/refroidissement

DPT_1 bit (01.0)

   

Objet d’état de l’appareil

Objet d’acquittement facultatif

DPT_1 bit (01.0)

   

Vitesse du ventilateur

Objet forçage pour commander la vitesse du ventilateur en %

DPT_Échelle (05.001)

   

État de la vitesse du ventilateur

Objet d’acquittement pour le widget

DPT_Échelle (05.001)

   

Mode manuel du ventilateur

Objet forçage 1 bit :

  • 1 = manuel

  • 0 = auto

DPT_Interrupteur (1.001)


Widget Touch

Thermostat

Thermostat Danfoss


APPLICATION MOBILE

Widget d’application

Écrans de commande

Champs obligatoires uniquement

Mode, ventilateur et commande de commutation marche/arrêt configurés

Mode, ventilateur, interrupteur marche/arrêt et contrôle du chauffage/refroidissement configurés

ÉLÉMENTS DE L'ÉCRAN DE CONTRÔLE


Température actuelle

  • Affiché en haut de l'écran.

  • La valeur est lue directement à partir du point de données KNX.

  • Les unités sont affichées en °C ou en °F, selon les réglages du système.


Icône d'état – Chauffage/refroidissement

  • Une icône dynamique indique l'état de fonctionnement actuel.

  • L'icône change en fonction de la relation entre la température actuelle et la valeur de consigne, ainsi que du mode sélectionné :

État

Mode

Icône

Température actuelle > Valeur de consigne

Refroidissement

Température actuelle > Valeur de consigne

Chauffage

Température actuelle < Valeur de consigne

Refroidissement

Température actuelle < Valeur de consigne

Chauffage


Température de consigne

  • Affiche la température cible actuelle.

  • La valeur est lue à partir du point de données.

  • Affiché en °C ou °F.


Bouton de mode

  • Affiche le mode actuellement actif (par exemple, Confort, Eco, Nuit).

  • Appuyez sur l'icône de mode pour ouvrir l'écran de sélection du mode.


  • Sélectionnez le mode souhaité et appuyez sur Valider pour confirmer.


Bouton du ventilateur

  • Affiche l'état actuel du ventilateur :

    • ON (avec mode sélectionné)

    • OFF

    • Auto

  • Appuyez sur l'icône du ventilateur pour ouvrir l'écran de sélection du mode ventilateur.


  • Sélectionnez le mode ventilateur souhaité et appuyez sur Valider.

  • Pour éteindre le ventilateur, désélectionnez le mode actuellement actif.


Commutation refroidissement/chauffage

  • Un simple bouton à bascule qui permet de commuter entre les modes refroidissement et chauffage.


Bouton On/Off

  • Le bouton On/Off contrôle l'état général du thermostat. Il active ou désactive l'unité de température ambiante (RTU). Ce bouton ne commande directement aucun actionneur ; il désactive plutôt la logique à l'intérieur de l'actionneur, ce qui empêche la RTU de fonctionner.

  • Lorsque le bouton est réglé sur ON, tous les éléments interactifs (boutons, curseurs) sont actifs.

  • Lorsque le bouton est réglé sur OFF, le widget devient inactif et les réglages ne peuvent pas être modifiés.

  • Le bouton On/Off peut être associé pour contrôler d'autres fonctions, telles que le chauffage/refroidissement. Par exemple, s'il est associé à la climatisation (chauffage/refroidissement), le fait de le régler sur OFF arrêtera la climatisation jusqu'à ce qu'il soit réactivé (réglé sur ON).

  • Même lorsque le bouton On/Off est réglé sur OFF, les fonctionnalités Suivre le programme horaire et Gérer le programme horaire continuent de fonctionner comme d’habitude.

    NOTE: Cette fonction est uniquement disponible sur le thermostat générique. Cette fonction n'est pas prise en charge par le thermostat Danfoss ni par le thermostat VDC.

Modes personnalisés

Le thermostat vous permet de configurer jusqu'à six modes personnalisés, qui étendent les fonctionnalités au-delà des modes standard tels que Confort, Veille, ou Dormir. Ces modes personnalisés sont utiles pour adapter le comportement du thermostat aux besoins ou aux scénarios spécifiques des utilisateurs.

Chaque mode personnalisé doit inclure :

  • Un nom unique – utilisé pour identifier le mode dans l'application.

  • Une valeur du mode – la valeur envoyée au système lorsque le mode est activé.

  • Un état du mode – une valeur d'état utilisée pour l’acquittement ou la logique dans le système.

Ajout et gestion des modes

  • Pour ajouter un nouveau mode, cliquez sur le bouton Ajouter un autre mode.

  • Remplissez les champs Nom du mode, Valeur du mode, et État du mode.

  • Pour supprimer un mode, cliquez sur Supprimer ce mode à côté du mode spécifique que vous souhaitez supprimer.

L'utilisation des modes personnalisés est facultative. Ils sont activés en cochant la case Utiliser les modes personnalisés dans les réglages Général du thermostat.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.