2508_Wiser_KNX

Tarif de rachat d’électricité

Si vous utilisez ou vendez de l’énergie issue de panneaux solaires, la fonction Tarif de rachat d’électricité vous permet de suivre le montant que vous économisez en alimentant le réseau en énergie et en consommant votre propre électricité produite à partir de panneaux solaires.

Définissez le Tarif de rachat d’électricité comme suit :

  1. Tout d’abord, réglez le paramètre Énergie fournie par le domicile et consommée par le réseau dans le plug-in « Énergie » de votre contrôleur :
    dans le navigateur web, connectez-vous à votre contrôleur > plug-in « Énergie » > onglet Objets des réglages du réseau (Réseau).

  2. Dans l’application mobile, définissez le prix de vente d’électricité :
    cliquez sur > Tarif > Tarif de rachat d’électricité > saisissez le Prix de rachat d’électricité > cliquez sur Sauvegarder.

Une fois que vous avez terminé la configuration du Tarif de rachat d’électricité, vous verrez Mes économies dans la section Coûts énergétiques ( > Informations > Ma facture annuelle).


La valeur indiquée sous Mes économies est la somme des éléments suivants :

  • Production vendue = vos bénéfices sur la vente d’énergie.

  • Production utilisée = coûts énergétiques si vous deviez acheter de l’énergie au lieu de consommer votre propre production (calculés selon votre tarif).


Si vous cliquez sur Mes économies, vous pouvez consulter le graphique Historique des économies et des gains, qui détaille la production vendue et la production utilisée pour la période sélectionnée.


En bas de l’écran, vous voyez Production utilisée par l’équipement. Vous y trouverez tous les équipements énergétiques qui ont utilisé l’énergie de votre production, classés de la consommation la plus élevée à la consommation la plus faible. Ce nombre indique le pourcentage de la production totale qui est consommé par l’équipement au cours de la période sélectionnée.


Vous pouvez sélectionner une colonne dans le graphique afin de voir
Mes économies
,
Production vendue,
Production utilisée et
Production utilisée par l’équipement
pour la période exacte (jour/mois/année).


Cliquez sur Production vendue ou sur Production utilisée pour appliquer des filtres au graphique de l’historique des gains.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.