2508_Wiser_KNX

Risoluzione dei problemi energetici

Descrizione

Azione correttiva

La scheda Energia non viene visualizzata nell’applicazione.

Accertarsi di monitorare la rete e almeno un altro carico. Questi due dispositivi devono essere configurati correttamente con tutti gli oggetti KNX richiesti.

Se la scheda Energia non è ancora visualizzata, accedere a Impostazioni > Gestione domestica, selezionare la propria Home > toccare Indirizzo Home > modificare l’indirizzo della casa. Toccare l’icona di destinazione in basso a destra della mappa per ottenere una posizione precisa e salvare le modifiche.

Nella visualizzazione Live, viene visualizzata l’alimentazione in uscita anziché in ricezione o viceversa.

Accedere al plugin Energia e modificare le apparecchiature della rete. Scambiare l’attributo Direzione inversa.

Nella visualizzazione Live, la batteria si carica invece di scaricarsi, o viceversa.

Accedere al plugin Energia e modificare l’equipaggiamento batteria. Scambiare l’attributo Direzione inversa.

Nella visualizzazione Cronologia, la rete mostra un valore inferiore alle previsioni per Consumo della rete e superiore per Produzione venduta o viceversa.

Accedere al plugin Energia e modificare le apparecchiature della rete. Scambio degli oggetti nei campi di ingresso: Energia assorbita ed Energia prodotta.

Nella visualizzazione Cronologia, la batteria mostra un valore inferiore alle previsioni per Batteria utilizzata (scarica) e superiore per Batteria (carica) o viceversa.

Accedere al plugin Energia e modificare l’equipaggiamento batteria. Scambio degli oggetti nei campi di ingresso: Energia assorbita ed Energia prodotta.

Nella visualizzazione Live non è presente la rete, la batteria o il pannello solare.

  1. Riavviare l’applicazione per dispositivi mobili.

  2. Andare al plugin Energia e verificare che sia stata assegnata una stanza all’apparecchiatura mancante.

Nella visualizzazione Cronologia in Assorbimento della carica manca l’energia consumata da un apparecchio.

All’apparecchiatura non è stata assegnata alcuna stanza in pluginEnergia.
→ Andare al plugin verificare che sia stata assegnata una stanza all’apparecchiatura.

È possibile che il tempo necessario per misurare i margini di consumo non sia stato sufficiente.
→ Attendere e controllare il consumo dell’apparecchio in un secondo momento.

NOTA: Per un determinato periodo, vengono visualizzati i sei elettrodomestici che consumano di più. Gli altri elettrodomestici vengono aggregati comeAltri.

Nella visualizzazione Live l’alimentazione viene aggiornata con un ritardo significativo.
Nella visualizzazione Cronologia i dati sull’energia sono mancanti per alcune ore, seguite da un picco significativo di energia.

Possono verificarsi report frequenti sugli oggetti KNX e il controller non è in grado di elaborarli in tempo.
→ vedere Ottimizzazione dell’aggiornamento dei dati sull’energia.

L’app nativa Inverter mostra valori di potenza o energia leggermente diversi rispetto all’app mobile.

Andare al plugin Energia e modificare le apparecchiature della rete. Controllare che l’attributo Autoconsumo sia impostato.
Ciò è causato da diversi fattori come la frequenza degli aggiornamenti dei dati (per es., molto inferiore nell’inverter Solax), un modo diverso di calcolare il consumo di carico, ecc.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.