2508_Wiser_KNX

Energie-Fehlerbehebung

Beschreibung

Korrekturmaßnahme

Die Registerkarte Energie wird in der Applikation nicht angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Netz und mindestens eine weitere Last überwachen. Diese beiden Geräte müssen mit allen erforderlichen KNX-Objekten korrekt konfiguriert werden.

Wenn die Registerkarte Energie immer noch nicht angezeigt wird, gehen Sie zu Einstellungen > Home Management, wählen Sie Ihr Zuhause > tippen Sie auf Hausadresse > bearbeiten Sie die Adresse. Tippen Sie auf das Zielsymbol unten rechts in der Karte, um einen genauen Standort zu erhalten, und speichern Sie die Änderungen.

In der Ansicht Live zeigt das Netz an, ob es Strom liefert anstatt ihn zu empfangen oder umgekehrt.

Gehen Sie zum Energy-Plugin und bearbeiten Sie das Netzgerät. Ändern Sie das Attribut Richtung umkehren.

In der Ansicht Live zeigt die Batterie an, dass sie geladen wird, anstatt sich zu entladen, oder umgekehrt.

Gehen Sie zum Energy-Plugin und bearbeiten Sie das Batteriegerät. Ändern Sie das Attribut Richtung umkehren.

In der Ansicht Energieverlauf zeigt das Netz einen niedrigeren Netzverbrauch und eine höhere Verkaufte Produktion an als erwartet oder umgekehrt.

Gehen Sie zum Energy-Plugin und bearbeiten Sie das Netzgerät. Tauschen Sie die Objekte in den Eingabefeldern: Aufgenommene Energie und Erzeugte Energie.

In der Ansicht Energieverlauf zeigt die Batterie eine niedrigere Batterie verbraucht (entladen) und höhere Batterie (geladen) an als erwartet oder umgekehrt.

Gehen Sie zum Energy-Plugin und bearbeiten Sie das Batteriegerät. Tauschen Sie die Objekte in den Eingabefeldern: Aufgenommene Energie und Erzeugte Energie.

In der Ansicht Live fehlt das Netz, die Batterie oder das Solarmodul.

  1. Starten Sie die mobile Applikation neu.

  2. Gehen Sie zum Energy-Plugin und überprüfen Sie, ob ein Raum dem fehlenden Gerät zugewiesen wurde.

In der Ansicht Energieverlauf auf der Registerkarte Verbrauch fehlt die verbrauchte Energie eines Elektrogeräts.

Im Energy-Plugin wurde dem Elektrogerät kein Raum zugewiesen.
→ Gehen Sie zum Plugin und überprüfen Sie, ob dem Elektrogerät ein Raum zugewiesen wurde.

Es kann sein, dass das Elektrogerät noch nicht genug Zeit hatte, um eine Marge im Verbrauch zu messen.
→ Warten Sie, und überprüfen Sie den Verbrauch des Elektrogeräts zu einem späteren Zeitpunkt.

HINWEIS: Die sechs Elektrogeräte mit dem höchsten Verbrauch werden für einen bestimmten Zeitraum angezeigt. Die anderen Elektrogeräte sind unter Sonstige zusammengefasst.

In der Ansicht Live wird die Leistung mit einer erheblichen Verzögerung aktualisiert.
In der Ansicht Energieverlauf sind die Energiedaten für einige Stunden nicht vorhanden, gefolgt von einer signifikanten Energiespitze.

Es kann zu häufigen Berichten über KNX-Objekte kommen, und der Controller kann diese nicht rechtzeitig verarbeiten.
→ siehe Optimierung der Energiedaten-Aktualisierung.

Die native Wechselrichter-App zeigt geringfügig andere Werte für Leistung oder Energie an als die mobile App.

Gehen Sie zum Energy-Plugin und bearbeiten Sie das Netzgerät. Überprüfen Sie, ob das Attribut Eigenverbrauch eingestellt ist.
Dies wird durch mehrere Faktoren wie die Häufigkeit von Datenaktualisierungen (z. B. viel niedriger im Solax-Wechselrichter), eine andere Art der Lastverbrauchsberechnung usw. verursacht.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.