2508_Wiser_KNX

Energieverlauf

Der Bildschirm Energieverlauf ermöglicht es Ihnen, Ihre bisherigen Energieverbrauchs- und -erzeugungsdaten auf übersichtliche und interaktive Weise anzuzeigen. Dies hilft Ihnen zu verstehen, wie Energie im Laufe der Zeit verbraucht und bezogen wird.

Was Sie sehen werden

Wenn Sie auf die Registerkarte Energieverlauf tippen, öffnet die App eine detaillierte Ansicht mit folgenden Informationen:

  • Standardmäßig ein Diagramm mit Energiedaten für Heute.

  • Zusammenfassenden Felder unterhalb des Diagramms zeigen die Gesamtwerte für den ausgewählten Zeitraum an.

Filteroptionen

Sie können die angezeigten Daten mithilfe von zwei Hauptfiltern anpassen:

Zeitraumauswahl

Tippen Sie auf , um die Zeitskala auszuwählen:

  • Stunden (Standard für Tagesansicht)

  • Tage

  • Monate

  • Jahre


Auswahl des Datentyps

Tippen Sie auf , um zwischen folgenden Optionen zu wechseln:

  • Energiequellen (Standardansicht): Zeigt den Energieverbrauch nach Quelle an:

    • Selbst verwendete Energie (z. B. Solarenergie) – grün

    • Gekaufte Energie – blau

    • Verwendete Batterie – schwarz

    • An das Netz verkaufte Energie (falls zutreffend)

  • Lastverbrauch: Zeigt den Energieverbrauch nach Haushaltsgeräten oder Kategorien wie:

    • Wassererwärmung

    • Leuchten

    • Trockner

    • Kochfeld

    • Elektrische Stecker


Interaktives Diagramm

  • Tippen Sie auf die Balken im Diagramm oder bewegen Sie den Mauszeiger darüber, um die genauen kWh/Wh-Werte für jedes Zeitintervall anzuzeigen (z. B. 197,63 kWh von 07:00 bis 08:00 Uhr).

  • Tippen Sie auf die Kacheln, um bestimmte Energiequellen oder Geräte im Diagramm ein- oder auszublenden.

  • Die Grafik zeigt die fünf größten Energieverbraucher einzeln an. Alle übrigen Verbraucher werden zusammengefasst und als Andere im sechsten Feld angezeigt.

Aufschlüsselung der Felder

Unterhalb des Diagramms finden Sie Zusammenfassende Felder mit den Gesamtwerten für den ausgewählten Zeitraum:

  • Diese passen sich an Ihre Konfiguration an (z. B. werden Batteriedaten ausgeblendet, wenn keine Batterie eingelegt ist).

  • Einheiten können in kWh/Wh oder Währung angezeigt werden. Tippen Sie auf , um zu wechseln.

Detaillierte Ansicht des Lastverbrauchs

Wenn Lastverbrauch ausgewählt ist:

  • Das Diagramm wird zu einem gestapelten Balkendiagramm, wobei jedes Segment eine Lastkategorie darstellt.

  • Unterhalb der Grafik zeigen Felder den Gesamtverbrauch nach Kategorie an.

  • Alle Kategorien können erweitert werden, um einzelne Verbraucher innerhalb jeder Kategorie anzuzeigen.

  • Tippen Sie auf Mehr anzeigen, um die Kategorie Andere aufzuklappen und Unterkategorien wie die folgenden anzuzeigen:

    • Bewässerungssystem

    • Heizung

    • Wärmepumpe

    • Belüftung

    • Fußbodenheizung

    • Mikrowelle

  • Tippen Sie auf Weniger anzeigen, um die List einzuklappen.

  • Nicht überwachter Verbrauch steht für den Energieverbrauch von Geräten oder Stromkreisen, die nicht einzeln erfasst oder einer bestimmten Lastkategorie zugeordnet sind. Dies hilft dabei, den Gesamtenergieverbrauch zu ermitteln, auch wenn einige Quellen nicht direkt überwacht werden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.