2508_Wiser_KNX

Historial

La pantalla Historial le permite explorar sus datos históricos de consumo y producción de energía de una forma clara e interactiva. Le ayuda a comprender cómo se consume y se obtiene la energía a lo largo del tiempo.

Qué verá

Al pulsar la pestaña Historial, la aplicación abre una vista detallada que muestra:

  • Un gráfico con los datos energéticos de Hoy por defecto.

  • Paneles de resumen debajo del gráfico que muestran los valores totales para el periodo de tiempo seleccionado.

Opciones de filtro

Puede personalizar los datos mostrados utilizando dos filtros principales:

Selección del periodo de tiempo

Toque para elegir la escala de tiempo:

  • Horas (por defecto para la vista diaria)

  • Días

  • Meses

  • Años


Selección del tipo de datos

Toque para cambiar entre:

  • Fuentes de energía (vista predeterminada): Muestra la energía por fuente:

    • Producción usada (por ejemplo, solar): ecológica.

    • Consumo de red: azul

    • Batería usada: negro.

    • Producción vendida a la red (si procede)

  • Consumo de carga: Muestra la energía consumida por los electrodomésticos o categorías como:

    • Calefacción por agua

    • Luces

    • Secadora

    • Placa de cocción

    • Enchufes eléctricos


Gráfico interactivo

  • Toque o pase el cursor sobre las barras del gráfico para ver los valores exactos de kWh/Wh para cada intervalo de tiempo (por ejemplo, 197,63 kWh de 07:00 a 08:00).

  • Toque los mosaicos para mostrar u ocultar fuentes de energía o dispositivos específicos en el gráfico.

  • El gráfico muestra los 5 principales consumidores de energía de forma individual. El resto de consumidores se agrupan y se muestran como Otros en el sexto mosaico.

Paneles de desglose

Debajo del gráfico, encontrará paneles resumen que muestran los valores totales para el período seleccionado:

  • Estos se adaptan en función de su configuración (por ejemplo, si no hay ninguna batería instalada, los datos de la batería se ocultan).

  • Las unidades se pueden mostrar en kWh/Wh o moneda. Toque para cambiar.

Vista detallada del consumo de carga

Cuando se selecciona Consumo de carga:

  • El gráfico se convierte en un gráfico de barras apiladas, en el que cada segmento representa una categoría de carga.

  • Debajo del gráfico, los paneles muestran el consumo total por categoría.

  • Todas las categorías se pueden ampliar para ver los consumidores individuales dentro de cada categoría.

  • Toque Ver más para ampliar la categoría Otros y ver subcategorías como:

    • Sistema de riego

    • Calefacción

    • Bomba de calor

    • Ventilación

    • Suelo radiante

    • Microondas

  • Toque Ver menos para contraer la lista.

  • Consumo no supervisado representa el uso de energía de dispositivos o circuitos que no se supervisan individualmente ni se asignan a una categoría de carga específica. Ayuda a contabilizar el consumo total de energía también cuando algunas fuentes no se supervisan directamente.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.