2508_Wiser_KNX

Storia

La schermata Storico consente di esplorare i dati passati sull'utilizzo e sulla produzione di energia in modo chiaro e interattivo. Aiuta a capire come viene consumata e prodotta l'energia nel corso del tempo.

Cosa viene visualizzato

Quando si tocca la scheda Storico, l'app apre una vista dettagliata che mostra:

  • Per impostazione predefinita, un grafico dei dati energetici per Oggi.

  • Pannelli di riepilogo sotto il grafico, con i valori totali per il periodo di tempo selezionato.

Opzioni di filtro

È possibile personalizzare i dati visualizzati utilizzando due filtri principali:

Selezione del Periodo di tempo

Toccare per scegliere la scala temporale:

  • Ore (impostazione predefinita per la visualizzazione giornaliera)

  • Giorni

  • Mesi

  • Anni


Selezione del tipo di dati

Toccare per commutare tra:

  • Fonti di energia (visualizzazione predefinita): Visualizza l'energia per fonte:

    • Produzione utilizzata (ad es. solare) – verde

    • Consumo di rete – blu

    • Batteria utilizzata – nero

    • Produzione venduta alla rete (se del caso)

  • Consumo carichi: Mostra l'energia consumata dagli elettrodomestici o da categorie quali:

    • Riscaldamento dell'acqua

    • Luci

    • Asciugatrice

    • Piano cottura

    • Prese elettriche


Grafico interattivo

  • Toccare o passare con il mouse sulle barre del grafico per visualizzare i valori esatti in kWh/Wh per ciascun intervallo di tempo (ad es. 197,63 kWh dalle 07:00 alle 08:00).

  • Toccare i riquadri per mostrare o nascondere fonti di energia o dispositivi specifici nel grafico.

  • Il grafico mostra le prime 5 utenze di energia singolarmente. Tutte le altre utenze vengono raggruppate e visualizzate come Altri nel sesto riquadro.

Riquadri riassuntivi

Sotto il grafico si trovano dei pannelli riepilogativi con i valori totali per il periodo selezionato:

  • Questi variano in base alla propria configurazione (ad es. se non è installata nessuna batteria, i dati relativi alla batteria vengono nascosti).

  • Le unità possono essere visualizzate in kWh/Wh o in valuta. Toccare per cambiare.

Visualizzazione dettagliata del consumo carichi

Quando è selezionato Consumo carichi:

  • Il grafico diventa un grafico a barre sovrapposte, in cui ogni segmento rappresenta una categoria di carico.

  • Sotto il grafico, i pannelli mostrano il consumo totale per categoria.

  • Tutte le categorie possono essere aperte per visualizzare le singole utenze all'interno di ciascuna categoria.

  • Toccare Vedi altro per espandere la categoria Altri e visualizzare sottocategorie come:

    • Sistema di irrigazione

    • Riscaldamento

    • Pompa di calore

    • Ventilazione

    • Riscaldamento a pavimento

    • Forno a microonde

  • Toccare Vedi meno per comprimere l'elenco.

  • Il consumo non monitorato rappresenta l'utilizzo di energia da parte di dispositivi o circuiti che non sono monitorati individualmente né assegnati a una categoria di carico specifica. Aiuta a calcolare il consumo energetico totale anche quando alcune fonti non sono monitorate direttamente.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.