2508_Wiser_KNX

Zuordnung von Energiedaten zu Energiegruppen

Sobald das Energy-Plugin installiert ist, müssen die Energiedaten den Energiegruppen zugeordnet werden, damit sie in der mobilen Applikation sichtbar sind.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in Installation/Aktualisierung des Energy-Plugins.

Sichern Sie Ihr System nach der Konfiguration aller erforderlichen Geräte. 

Sichern Sie das System nach jeder Aktualisierung der Energiekonfiguration.


In der folgenden Abbildung ist der Energiefluss in Ihrem Zuhause dargestellt:


Wichtig:

Der Abschnitt Energie wird in Ihrer App nur angezeigt, wenn Sie mindestens das NETZ und mindestens eine zusätzliche Last im Energy-Plugin konfiguriert haben.

Ein Abschnitt mit der Bezeichnung Energie wird im Controller unter der Registerkarte Trendprotokolle für jedes Energiegerät erstellt, auf der Trendprotokolle automatisch gespeichert werden. Die Daten werden im Falle eines Internetausfalls aus diesen Protokollen neu geladen. Dauert der Internetausfall jedoch länger als 12 Stunden, können die Daten nicht neu geladen werden und gehen verloren. Trendprotokolle im Controller sind schreibgeschützt und können vom Benutzer nicht gelöscht werden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.