2508_Wiser_KNX

Asignar datos de energía a grupos de energía

En cuanto esté instalado el complemento Energía en el controlador, los datos de energía deben asignarse a los grupos de energía para que puedan verse en la aplicación móvil.
Para obtener más información, consulte Instalación/actualización del complemento "Energía".

Cree una copia de seguridad del sistema después de configurar todos los elementos necesarios del equipo. 

Cree una copia de seguridad después de cada actualización de la configuración de energía.


La siguiente imagen ilustra el flujo de energía en su hogar:


Importante:

La sección Energía solo se mostrará en su aplicación cuando haya configurado al menos la RED y una carga adicional como mínimo en el complemento Energía.

Una sección llamada Energía se crea en el controlador en la pestaña Registros de tendencias para cada equipo de energía, donde se almacenan automáticamente los registros de tendencias. Los datos se vuelven a cargar de estos registros en caso de una interrupción de Internet. Sin embargo, si la interrupción de Internet dura más de 12 horas, los datos no se pueden volver a cargar y se perderán. Los registros de tendencias del controlador son de solo lectura y el usuario no los puede borrar.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.