2508_Wiser_KNX

Mappatura dei dati sull’energia ai gruppi di energia

Una volta installato il plugin Energia nel controller, i dati energetici devono essere mappati sui gruppi di energia per renderli visibili nell’applicazione per dispositivi mobili.
Scopri di più in Installazione/aggiornamento del plugin Energia.

Eseguire una copia di backup del sistema dopo aver configurato tutte le apparecchiature necessarie. 

Eseguire il backup dopo ogni aggiornamento della configurazione energetica.


L’immagine seguente illustra il flusso di energia nell’abitazione:


Importante:

La sezione Energia verrà visualizzata nell’app solo dopo aver configurato almeno GRID e un minimo di un carico aggiuntivo nel plugin Energia.

Una sezione denominata Energia viene creata nel controller sotto i Registri delle tendenze per ciascuna apparecchiatura energetica, dove sono memorizzati automaticamente i registri delle tendenze. In caso di blackout di Internet, i dati vengono ricaricati da questi registri. Tuttavia, se il blackout di Internet dura oltre 12 ore, i dati non potranno essere ricaricati e andranno persi. I registri delle tendenze nel controller sono di sola lettura e non possono essere eliminati dall’utente.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.