EIO0000004205.07

启动Launcher

Launcher是一个实用程序,使用它可以设定程序启动和执行设置。Launcher通过为注册的各种设置显示图标来实现便捷的触摸屏操作。

您可以从桌面上的快捷方式图标启动Launcher

Launcher顶部屏幕

注:
  • 要自定义Launcher,请参阅 Edit

  • 请从以下网址下载最新版本的 Harmony P6 和 Harmony FP6 Utility 以保持Launcher 最新。
    www.se.com/ww/en/download

  • Launcher 已经安装时,它将被覆盖。如果您使用了Edit 定制Launcher, 请再定制一次。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.