EIO0000004203.07

Iniciar el Launcher

El Launcher es una utilidad que puede configurar para iniciar programas y ajustes. El Launcher permite una operación de la pantalla táctil conveniente, ya que muestra los iconos de varios ajustes registrados.

Puede iniciar el Launcher desde el ícono de acceso directo en el escritorio.

Pantalla inicial del Launcher

NOTA:
  • Para personalizar el Launcher, consulte Editar.

  • Descargue la última versión de Harmony P6 y Harmony FP6 Utility desde la siguiente URL para mantener Launcher actualizado.
    www.se.com/ww/en/download

  • Si el Launcher ya está instalado, se sobrescribe. Si ha utilizado Edit para personalizar la página Launcher, personalícela de nuevo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.