EIO0000004204.07

TPM

L'apparato è dotato del modulo TPM 2.0.

Abilitare o disabilitare TPM per rispettare le leggi, i regolamenti e gli standard di ogni Paese.

TPM è abilitato per impostazione predefinita.

NOTA: Attivare BitLocker per rendere il proprio sistema più sicuro.

Processo di configurazione TPM

  1. Accendere l'apparato.
  2. Per disabilitare TPM, premere [CTRL]+[D]; per abilitare TPM, premere [CTRL]+[E].
  3. Dopo aver aggiornato la configurazione, la schermata di avvio mostra TPM Disabled o TPM Enabled.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.