EIO0000004203.07

TPM

Este producto viene equipado con el módulo TPM 2.0.

Habilite o desactive el TPM de conformidad con las leyes, los reglamentos y las normas de cada país.

El TPM está habilitado por defecto.

NOTA: Habilite BitLocker para que sus sistema está más seguro.

Proceso de configuración del TPM

  1. Encienda el producto.
  2. Para desactivar el TPM, presione [CTRL]+[D]; para habilitar el TPM, presione [CTRL]+[E].
  3. Una vez actualizada la configuración, la pantalla de inicio muestra TPM Disabled o TPM Enabled.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.