EIO0000004204.07

Disinstallazione

Per disinstallare il software, è necessario disinstallare le seguenti due applicazioni:

  • Trellix Solidifier

  • Trellix Installer

La procedure di disinstallazione è la seguente:

  1. Selezionare il pulsante Impostazioni.
  2. In Apps & features, selezionare Trellix Solidifier.
  3. Selezionare Uninstall.
  4. Ripetere la stessa procedura e selezionare Trellix_Installer e poi Uninstall.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.