EIO0000004205.07

卸载

卸载时,需要卸载以下两个应用程序。

  • Trellix Solidifier

  • Trellix Installer

卸载步骤如下。

  1. 选择设置按钮。
  2. Apps & features 中,选择 Trellix Solidifier
  3. 选择Uninstall(卸载)。
  4. 遵循相同步骤,选择Trellix_Installer,然后选择Uninstall(卸载)。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.