EIO0000004203.07

Desinstalación

Cuando realice la desintalación, desinstale la dos siguientes aplicaciones.

  • Trellix Solidifier

  • Trellix Installer

Los pasos para desinstalar se muestran a continación.

  1. Seleccione el botón Configuración.
  2. En Aplicaciones y características, seleccione Trellix Solidifier.
  3. Seleccione Uninstall.
  4. Siga los mismos pasos y seleccione Trellix_Installer, y luego Uninstall.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.